This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:您能否分享 PSPICE 或 Tina 的模型

Guru**** 2523500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231701/sn74axc4t774-could-you-share-the-model-of-pspice-or-tina

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我要 在 SN74AXC4T774上运行瞬态电压。

您能否与我们分享一下 TINA-TI 的 PSPICE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    请查看此 E2E 文章 以了解 AXC4T774 PSpice 型号。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我找不到  AXC4T774的 PSPICE 模型,您能分享下载网站吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我已在下方添加了 PSpice 模型。 如果有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../6242.SN74AXC4T774.lib

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我在 TI Tina 工具中导入了库、但显示".ends" fail.

    您能教我如何修改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    您可以通过执行以下操作将 PSpice 模型导入 TINA-TI:Tools -> New Macro Wizard ->为模型命名、然后选择模型文件。 TINA-TI 接受.cir、.lib、.mod 和.txt 网络表文件。  

    我能够创建 TINA 模型、而不会出现任何错误。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    由于我们尚未收到您的消息、如果仿真是否有效、我将关闭该主题。 如果将来出现问题、请打开新主题帖、让我们知晓相关情况。 谢谢!

    此致、

    约什