This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:DIR 引脚上的最大电压

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1238437/sn74avc1t45-maximum-voltage-on-dir-pin

器件型号:SN74AVC1T45

尊敬的 TI 支持团队:

我们 在设计中使用 SN74AVC1T45、意外将 DIR 引脚上的电压改为 VCCB、而不是 VCCA。  

设计设置:VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、DIR 引脚连接到3.3V。  

根据数据表、DIR 引脚以 VCCA 为基准、遗憾的是、PCB 设计中存在一个错误、即 DIR 以 VCCB 为基准、而不是 VCCA。

因此、问题是: 在 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、DIR 为3.3V 时、SN74AVC1T45器件是否仍可正常工作?

此致、

彼得