This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:关于封装尺寸

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1241753/sn74lvcc3245a-about-package-size

器件型号:SN74LVCC3245A

在数据表第1页的"封装信息"表中、DB 和 DBQ 的封装尺寸似乎相反。
请确认正确信息。

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/sn74lvcc3245a.pdf?ts=1687752501235&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FSN74LVCC3245A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    是的、看起来有一个拼写错误和封装尺寸互换了。 我们将记下这一点、并在数据表的下一个修订版本中进行更新。

    dB 封装尺寸为: 8.20mm×5.30mm

    DBQ 封装尺寸为: 8.65mm×3.90mm

    此致!

    斯瓦蒂