This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHCT14:查找用于 SN54ABT245A、SN54ABT244、SN54AHC32、SN54AHCT14的 IBIS 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ABT245A, SN54ABT244, SN54AHC32, SN54AHCT14, SN74ABT244A, SN74AHCT14, SN74AHC32, SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1242615/sn54ahct14-looking-for-ibis-model-for-sn54abt245a-sn54abt244-sn54ahc32-sn54ahct14

器件型号:SN54AHCT14
主题中讨论的其他器件:SN54ABT245ASN54ABT244SN54AHC32SN74ABT244A、SN74AHCT14SN74AHC32SN74ABT245B

您好  

我正在为以下器件寻找 IBIS 模型:

- SN54ABT245A

- SN54ABT244

- SN54AHC32

- SN54AHCT14

有人知道我在哪里找到它们或  从哪里下载它们吗? 我 在 TI 网站上没有看到关联了这些模型的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raf:

    您可以将目录版本中的 IBIS 模型用于所有这些器件。 该 SN 74 xx 个器件在功能上等效。  

    我也会关闭你其余的帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附上指向 IBIS 模型的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SN74AHCT14、SN74AHC32、SN74ABT244A 或 SN74ABT245B 的产品页面中、点击"设计和开发"、然后点击"设计工具和仿真"。