This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:选择建议

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244752/sn74lv4046a-selection-recommendation

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:LM3881

您好!

有一个客户想找一个简单的延时芯片、比如0次输入高电平、这个芯片待20ms 后输出信号、需要3.3V 的电源、可以推荐。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您可以尝试 LM3881、FLAG2输出在 EN 从低电平转换为高电平大约20ms 后。