This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV166A:VOH/VOL 测试条件

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV166A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251427/sn74lv166a-voh-vol-test-conditions

器件型号:SN74LV166A

大家好!


我对 SN74LV166A 数据表有疑问。

 6.5电气特性中的 VOH 测试条件是否正确?
此外、这里也未列出 VOL 测试条件。

请告诉我正确的值。 另外、请更正数据表。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这八个 µA 条件与建议的 IOH/IOL 值相同、即−50 μ A、−2mA、−6mA、 −12mA、50 µA、2mA、6mA、12mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    红色显示的条件是否低于正确?

    请更新数据表以使客户困惑。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    感谢您指出这一点。 此错误已被发现已修复。