This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC595:如何进行测试以测试移位寄存器'的基本功能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1257160/sn54hc595-how-to-make-a-test-for-testing-the-shift-register-s-basic-functionality

器件型号:SN54HC595

我正在试着写一些测试说明、并在寻找有关如何测试该移位寄存器或任何只具有探测和加电功能的移位寄存器的信息和参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    您要测试什么? 如果只是确保移位寄存器正常工作、您可以对其设置任何通用信号并运行时钟。 您应该能够看到信号在时钟周期内变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、当它通过该测试时、我到底要寻找什么。 如中所示、在这种情况下、我应该记录什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    我只需浏览数据表中显示的真值表(也如下所示)、并确保器件按预期运行。