This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:可用于 SN74LVC1G17的 Spice 模型的温度相关性

Guru**** 2514685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260548/sn74lvc1g17-temperature-dependency-of-spice-model-available-for-sn74lvc1g17

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

我是否可以知道、为 SN74LVC1G17提供的 SPICE 模型中是否添加了与输入阈值的温度相关性? 如果我们 在不同温度下扫描电路中包含 SN74LVC1G17、它是否会 如数据表中所述更改 SN74LVC1G17的 I/p 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athulya:

    我不认为温度变化会编码到模型中。 但是、即使是这样、我们也可能只添加一个线性关系、因此它也不会太精确。 我建议进行温度的物理基准测试。