请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV541A 大家好!
我的一个客户是在自己的电路板上评估 SN74LV541A。
在评估中、他们发现 SN74LV541A 输入信号电压 达到了-900mV。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
我们知道这个负电压超出了绝对最大额定值。
但我们认为、 如果负电压的周期非常短、可能就没有问题。
是否有任何时候没有问题?
如果负电压低于10ns、没问题吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。