This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:关于负输入电压的问题。

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273083/sn74lv541a-question-about-a-negative-input-voltage

器件型号:SN74LV541A

大家好!

我的一个客户是在自己的电路板上评估 SN74LV541A。

在评估中、他们发现  SN74LV541A 输入信号电压 达到了-900mV。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
我们知道这个负电压超出了绝对最大额定值。
但我们认为、 
如果负电压的周期非常短、可能就没有问题。
是否有任何时候没有问题?
如果负电压低于10ns、没问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有允许较低电压的最长时间。

    此限制的目的是防止钳位二极管烧毁。 您可以将钳位电流限制为小于20 mA。 根据 IBIS 模型、−900mV 时最坏情况下的电流为−μ A 44 mA。 因此、您需要使用一个串联电阻限制电流、或正确端接迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。