This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:A/B 的阻抗

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278469/sn74lvc1g32-q1-impedance-of-a-b

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好、团队成员:

我的客户想要确认如何计算 A/B 引脚的灌电流、以及 A/B 端口的阻抗是多少?

当电源为0V 时、Ioff 技术规格提供到任何 I/O 引脚(A、B、Y)的最大泄漏电流。

我是否能够理解 A/B 阻抗将> 5V/25uA=200k Ω?

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、MOSFET 的输入电流为零。 实际上、存在一定的泄漏、指定为 II≤5 µA。

    您可以将5V 除以5 µA 以获得阻抗值。 但输入端的行为与电阻器不同、因此在设计电路时、最大泄漏电流值本身通常更有用。