This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:IC 输入电压与数据表不匹配

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286747/sn74lvcc3245a-ic-input-voltages-are-not-matching-with-the-datasheet

器件型号:SN74LVCC3245A

您好!

我目前正在使用制造商器件型号为 SN74LVCC3245APWR 的8位收发器。 我正在使用该 IC 将数据从端口 B 传输到端口 A。VCCB 在5V 电压下运行、而 VCCA 在3.3V 电压下运行。

根据数据表、可以看到端口 B 的输入高电平电压(VIHB)为3.85V。 但在我在室温下对该 IC 进行测试时、我发现即使在我输入2.4V 电压时、它也会产生3.3V 的高输出电压。 VIHB 的起始电压为2.4V 及以上、而不是3.85V。 我想了解发生这种行为的原因以及在指定3.85V 阈值时考虑了哪些特定条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 GND 和 VIL 之间的电压、输入保证读为低电平。 对于 VIH 和 VCC 之间的电压、输入保证读为高电平。

    对于 VIL 和 VIH 之间的电压、不能保证、但这仍然是数字输入、所以它将读取低电平或高电平。 (一定不能这样做、请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)