https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293601/sn74lv86a-about-over-shoot
器件型号:SN74LV86A已向输入端子施加过冲9.2V。此时您是否知道电流值?
即使我检查电流值、IBIS 模型中的参数仍然最高只能达到5V。
您能否证明部件的性能没有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293601/sn74lv86a-about-over-shoot
器件型号:SN74LV86A已向输入端子施加过冲9.2V。此时您是否知道电流值?
即使我检查电流值、IBIS 模型中的参数仍然最高只能达到5V。
您能否证明部件的性能没有问题?
你好、Clemens。
如您所建议、添加端接电阻器是最简单的方法。 很遗憾、这种方法不符合产品的发货时间。
我看到了附加的线程。(抱歉,日语。)
该方法可承受高达9.1V 的电压。 由于写入表明它大约为9.1v、是否不允许9.2V?
我们不要求提供保证。
很抱歉这么晚才回复。
标题:标准逻辑在多大程度上允许输入过冲?
器件的保修是数据表中指定的绝对最大额定值。
它无法得到保证、但"能力"值如下以供参考。
标准逻辑器件的过冲抗扰度取决于是否存在具有从输入端子到 Vcc 的电流路径的电源钳位二极管。
(对于 SN74LV86A,如下所示)
如果 VI 的额定值为绝对最大值、但只是通过数字指定、则输入端没有电源钳位二极管。
在这种情况下、可以根据隔离电压简单地将过冲电压视为过冲电压。
我们认为,几乎没有问题,高达绝对最大额定 VIMAX 的1.3倍(对于 ALVC 系列是1.1倍)。
尊敬的 Soichiro:
克莱门斯在这里是正确的。 简单地说、数据表上的最大绝对电压是硬性规定。
任何超过该绝对最大电压的情况、包括振荡和振铃、都有可能会使器件性能下降甚至立即损坏器件、尤其是因为该器件上没有正输入钳位二极管。 即使遵循该线程的指导原则、您的器件仍会超出其提供的数量(9.2V > 1.3 x 7 = 9.1v)。
尽管出现稳定的9.2V 过冲、但器件可能仍能正常工作:我们的器件相当稳健。 即使如此、在这种情况下、TI 也无法对器件的性能或可靠性做出任何保证。
您一定要跟进 Clemens 的建议、并确保示波器探头不会引入任何额外的振铃。 器件可能实际上没有看到9.2V 的过冲、这只是探测器引入的噪声。
此致!
马尔科姆