This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:数据速率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300132/sn74lvc16245a-data-rate

器件型号:SN74LVC16245A

大家好、

您可以建议该器件的数据速率或带宽吗? 谢谢!

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    在3.3V 下、最小数据速率为250MHz。 低于3.3V 时、最坏情况下的数据速率为140MHz。  

    此致!

    马尔科姆