This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:SN74AHC1G08QDBVRQ1的模具信息

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299986/sn74ahc1g08-q1-the-mold-information-of-sn74ahc1g08qdbvrq1

器件型号:SN74AHC1G08-Q1

您好、  

您能否帮助您确认如何拆卸模具以防止粘滞、清洁的频率如何、 用于售后市场的 PPM 和用于联机的 PPM?  

模具脱模防止粘连是怎么管控的,清洁频次是多久,以及这颗料售后的PPM和在线的PPM各是多少

非常感谢!  

安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能否更详细地说明一下这里的含义?

    Unknown 说:
    移除模具以防止粘滞、清洁频率[/报价]

    这是关于在装配前的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    请参考中文部分的描述。谢谢!

    模具脱模防止粘连是怎么管控的,清洁频次是多久,以及这颗料售后的PPM和在线的PPM各是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    抱歉、我不能读中文。 但是、您似乎在问假冒措施。  

    我们不能公开共享。