This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否需要组件以便能够通过两个不同的外部控制器访问同一 SPI 闪存?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301512/components-for-being-able-to-access-the-same-spi-flash-with-two-different-external-controllers

主题中讨论的其他器件:TMUX1574SN3257-Q1

在应用简报中  、使用图1中的多路复用器启用基于 SPI 的闪存扩展、显示了一个多路 复用器配置、其中可以复用两个外部控制器以访问同一个 SPI 闪存器件。
但是、到目前为止、我无法确定可用于此用例的任何特定组件。 例如、我找到了该元件 TS3A27518E-Q1 、但根据所示的典型应用、我不确定同一元件在何处也可用于前面提到的用例。

因此、在此用例中、建议哪些组件能够通过两个不同的外部控制器访问同一 SPI 闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    对于本应用手册中的图1、您需要使用2:1 4通道设备来使用您所指的图片。

    TMUX1574是一个很好的选择、我们也可以 了解 有关 SPI 应用中多路复用器的更多信息。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    非常感谢您的快速回答和非常有用的建议。
    TMUX1574看起来非常适合这种用例。
    SN3257-Q1可能更合适、因为此 用例适用于汽车用例?

    该应用示例似乎也非常适合图1中的高级原理图



    不过、现在我们这边的用例更改为图2中的高级原理图、不过不要将1个处理器连接到2个闪存、而是将1个 处理器连接到另一个处理器或闪存、如下面的 sketch 中所述:




    SN3257-Q1是否也适用于此类用例?

    此致、
    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、SN3257-Q1是 SPI 应用的理想选择。 请查看本 常见问题解答

    此外、该器件还可以将 SPI 信号传递给闪存和处理器。 多路复用器不应 是限制因素。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆