This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2244A:输入钳位电流

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303332/sn74lvc2244a-input-clamp-current

器件型号:SN74LVC2244A

您好、专家:

我的客户希望通过一个串联电阻器在 SN74LVC224信号(1AX / 2ax)前面执行一个简单的 OVP。 根据规范、当 VI < 0V 时、只有钳位电流为-50mA。

当 VI > VCC 时是否会发生钳位? 如果是、钳位电流是多少?

谢谢你。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 没有钳位二极管。 任何高于6.5V 的电压都可能会损坏器件。

    为了保护 LVC 输入免受过压影响、您需要添加一个外部二极管。