This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:关于 ESD

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304063/sn74ahct1g04-regarding-esd

器件型号:SN74AHCT1G04

尊敬的专家:

我们想知道 SN74AHCT1G04DCKR 的 ESD MM 模型的最大额定值。

我们的客户问我们。 您会告诉我们吗?

此致、

川 ate 祐介

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    此器件在高达300V 的情况下进行了测试、没有故障。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom-san:

    非常感谢您的友好和及时的答复。

    我明白了。 我将向我们的客户反弹。

    此致、

    川 ate 祐介