This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:SN74LVC1G125-Q1的电压

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305521/sn74lvc1g125-q1-the-voltage-of-sn74lvc1g125-q1

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

大家好、TI 团队:

   我们可以像这样使用吗:VCC 是1.8V、但 A (引脚2)的 VIH 是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    是的、由于此器件具有过压容限输入、因此您可以将其用于从3.3V 到1.8V 的向下转换。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队:

       请求更新。如果 我像这样使用、VOH (引脚4)为1.8V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    输出电压将是您设置的 Vcc。 在本例中为1.8V