This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:用于高速(50MHz)应用

Guru**** 1204100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, TXV0108-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307239/sn74lvc244a-for-high-speed-50mhz-application

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1

您好!

RND 目前对信号50MHz 使用 SN74LVC244A。  输出信号失真。  

是否有高速(tpd < 5.9ns)解决方案?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个条件是 tPLH / tPHL 为低电平。 (tPLH / tPHL <1.5nS)

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、LVC 支持175 MHz。 什么是电容负载? 您看到的是哪种失真?

    最快的缓冲器是 TXV0108-Q1。