This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:将5V 输入连接到3.3V GPIO (5V 容限)

Guru**** 695500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125, SN74HC125, ESDS314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1307800/sn74hcs125-interfacing-5v-input-to-3-3v-gpios-5v-tolerant

器件型号:SN74HCS125
主题中讨论的其他器件: ESDS314SN74HC125

尊敬的社区:

我们在一个应用中要 将在5V VCC 下运行的 SN74HCS125的输出连接到容限为5V 的 MCU 数字输入引脚。 信号应来自外部 PWM 发生器、最大频率为4kHz。

  • 我想确认是否 需要在 SN74HCS125的输出和 MCU 的输入之间添加任何限流电阻器?
  • MCU 和缓冲器输出引脚之间的总布线长度应小于4"

请建议用于实现此用例的可靠措施。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 耐压输入没有正向钳位二极管、因此串联电阻不会产生任何效果。 您可以直接连接信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈、在这种情况下、我们是否需要关注缓冲器的高电流驱动? 默认情况下、CMOS 具有高阻抗、但是如果我们可能需要 一些措施来增强此配置的稳健性 、您的输入将非常有用-这是以可靠性为中心的用例。

    我们已经在 SN74HC125的输入端添加了 ESDS314。 在缓冲器之后添加一个 RC 滤波器会有什么帮助吗、或者在该配置中、它更适合在缓冲器之前使用吗?

    请提供导游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器和 MCU 之间的距离是多少? 您是否预计此布线中会耦合一些噪声? 否则、所有滤波都应在缓冲器之前。