This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:设计支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315372/lsf0108-q1-design-support

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0108

团队、您好!

我们需要有关 LSF0108电压转换器的一些设计支持。 我们在针对 UART 应用的设计中使用了此 IC。 我们 计划仅使用此 IC 在 B 端连接5V TTL 时保护输入 UART 信号。 我们不需要升压转换。 但是、我们错过了为 EN 和基准 B 添加推荐的200K 上拉电阻器。通信运行正常、没有任何问题。 我们在 B 通道上只看到电平降至大约2.7V、而不是3.3V。 将3.3V 直接连接到 EN 和 REFB 是否会损坏 IC?   


我在下面附上了原理图图像。 VDD_MCU 是3.3V LDO 的输出、IO_A 是另一个3.3V LDO 输出。 这两个器件都是500mA LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200 kΩ 电阻器需要在 RefA 和 RefB 之间产生压降;当两者相同时则不需要。 这不会损坏 LSF。

    LSF 是一款无源开关、此开关可实现低电平电压直通;只有上拉电阻器生成高电平输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丹麦语、  

    您似乎是不是将此器件用作转换器、而是在需要时将 I/O 置于高阻态更好。 因此、以下指导原则不会直接适用:

    -VREFA 必须至少比 VREFB 低0.7V、以实现出色的信号完整性-对于在转换用例中使用 LSF 的情况也是如此  

    EN 引脚和 VREFB 短接在一起以偏置/调节每个通道的 FET 栅极-由于 LSF 在您的情况下用作简单的开关、因此直接对 EN 应用等于 VREFA 和 VREFB 的偏置可以

    但是、您仍然应该在  VREFB 上包含一个200k Ω 上拉电阻器、以限制流经 LSF0108的内部 FET 的泄漏电流、并限制流入 VREFA 的漏电流(尤其是在 VREFA ≠VREFB 的情况下)。  

    有关其他信息、您还可以观看 Logic Minute 视频。  

    此致、

    插孔