This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:灌电流能力

Guru**** 1513510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315681/sn74lvc1g08-sink-current-capability

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

您能否提供以下输入引脚的最大/最小灌电流能力? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗;输入漏电流指定为 II、通常可以忽略不计。

    负输入电压无效;流经钳位二极管的电流受 IIK 限制。 超过6.5V 的正输入电压不受钳制、会损坏器件。