This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32DBVR 咨询产品

Guru**** 1204080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317129/sn74lvc1g32-sn74lvc1g32dbvr-consulting-product

器件型号:SN74LVC1G32

您好

对于 SN74LVC1G32DBVR、我们已对日期代码22+和23+产品进行了 X 射线辐照、发现内部框架和引线不一致

您能帮助确认一下原因吗?

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G32DBVR 在五个组装地点制造、因此您可能会看到不同的引线框深入、即使对于相同的生产日期代码也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     图片中的红色箭头是否指向晶圆? 为什么晶圆尺寸不一致? 这是什么原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;引线框和裸片可以不同。