This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:输入信号上电且 Vref 为零伏时的 I2C 电压转换

Guru**** 1461420 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327188/lsf0102-i2c-voltage-translation-when-input-signals-powered-and-vref-is-zero-volts

器件型号:LSF0102

您好!

我们将 LSF0102用作 I2C 总线的电压转换器。 转换范围为1.8V 至3.3V。 请参见随附的。

端口 A 信号通过1.5k Ω 上拉电阻连接到不同的1.8V、如上所示。 这意味着 LSF0102可通过该电阻器为端口 A 引脚获得1.8V 电压、而 Vref_A 和 verf_B 具有零伏电压。

这是否会导致 IC 发生故障? 可能会发生闩锁?

BTW、这种情况持续几百毫秒、直到 Vref_A 和 Vref_B 加电为止。

谢谢!