This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:最大瞬时输出电流

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328210/sn74hc14-max-instantaneous-output-current

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

大家好、

客户将 SN74HC14与以下电路配合使用、并想知道最大 瞬时输出电流(未在数据表中标记)、因为880pF 在启动时需要152mA 电流、您能否帮助检查152mA 电流是否超出规格? 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过25 mA 的绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。

    SN74LVC1G14的输出会更强。