This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH4T245:数据速率与转换电压间的关系

Guru**** 1117910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH4T245, SN74AVCH4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332842/sn74axch4t245-data-rate-vs-translate-voltage

器件型号:SN74AXCH4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVCH4T245

您好、团队成员:

SN74AXCH4T245的数据速率是否会随转换电压而变化?
我想将电压从3.3V 转换为1.2V。 那么、数据速率将保持380Mbps、还是像 下面的 SN74AVCH4T245一样下降至100Mbps?

SN74AVCH4T245的数据表指出、转换为1.2V 时、数据速率降至100Mbps。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 旨在更好地支持较低的电压、因此我希望它比 AVC 更快。

    但数据表并未告诉您具体的数据速率;您必须根据传播延迟(1/7ns≈142Mbps;这是一个安全的、较低的估算值)对其进行估算。