This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:电源损耗是否会导致芯片故障?

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337723/sn74lvc2g34-will-loss-of-power-cause-chip-failure

器件型号:SN74LVC2G34

我正在进行一个项目、通过 USB 录制并播放(发送/接收)个人计算机上的音频。

来自 USB 的电源将调节至3.3V、并用于为以下器件供电:

a.音频时钟 FS、64FS、256FS

B. USB 接口

C.用于格式化音频数据的逻辑

此外、它还具有单独的基于线路的3.3V 电源、用于为 A/D、D/A、DIR 和 DIT 供电。 和 SRC。

两个电源接地端之间共用一个公共接地端。

我已经将一个缓冲器 SN74LVC2G34与每个时钟线路和数据线路串联。

弟子: 如果 USB 电源正常、但基于线路的电源发生故障、这是否会引起其它芯片的故障?