This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G126-Q1:建议工作温度范围说明

Guru**** 1492485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G126-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345421/sn74ahc1g126-q1-clarification-of-recommended-operating-temperature-range

器件型号:SN74AHC1G126-Q1

尊敬的 TI 支持

 SN74AHC1G126-Q1的数据表在第6.3节中说明了-55°C 的最低建议工作温度

您能否确认这是正确的、因为数据表的其余部分将 -40°C 称为最低温度

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是数据表中的一个拼写错误。 我们器件的最低温度应为-40°C