请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G373 您好!
在 SN74LVC1G373上、数据表指出、如果电流限制在50 mA、则可以使用负电压驱动输出。
如果电压高于 Vcc、情况会怎么样?
如果提供给输出的电平大于 Vcc、那么相同的50 mA 限制是否适用?
谢谢。
吉姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 SN74LVC1G373上、数据表指出、如果电流限制在50 mA、则可以使用负电压驱动输出。
如果电压高于 Vcc、情况会怎么样?
如果提供给输出的电平大于 Vcc、那么相同的50 mA 限制是否适用?
谢谢。
吉姆
您好、Jim、
我想指定器件的输入端可具有负电压、前提是电流限制在50mA、这是负钳位二极管的额定值(超过此额定值可能会烧毁二极管并将输入接地短路)。 不能保证输出被这个电压适当地"驱动"、所有的额定值状态就是器件不会被立即损坏。
超过 VCC + 0.5V 的输入电压容易立即损坏输入 FET。 此器件上没有用于 ESD 保护的正向钳位二极管、因此不会对电流产生影响。
此致!
马尔科姆