This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108将串行引脚与 TXS0108连接起来

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1348351/txb0108-txb0108-connect-serial-with-txs0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

您好、TI 团队、

我有一个应用需要转换器1.8V<->3.3V<->1.8V

在第一个转换器中、我们使用 TXB0108。

我知道 TXB0108需要在输入端具有足够高的驱动强度。 第二个转换器我们不能使用 TXB0108,

但我们可以使用 TXS0108而不是吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    您是说在 1.8V<->3.3V 之间使用 TXB、并询问是否可以将 TXS 用于 3.3V<->1.8V?

    如果是、我认为这不是用于固定方向应用、而是用于自动双向应用。 因此 、1.8V<->3.3V 和3.3V<>1.8V 应该相似、即1.8V 到3.3V 以及从3.3V 到1.8V 相似。 因此、如果 TXB 对第一个转换器工作正常、您可以在所有情况下使用。

    请注意、 如上所述、若 TXS 对串行连接有更严格的 VIL 要求、TXB VOL 可能过高。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能与任何其他转换器(甚至其他 TXB)配合使用。

    可以使用两个 TX。

    串行线路的各个信号通常不是双向的;在这种情况下、请改用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果 TXB 对第一个翻译工作正常,您可以在所有情况下使用

    注意、即对所有翻译案例-升/降转换-使用单个 TXB。