This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在 UC28180的第8个引脚上没有获取 PWM 脉冲

Guru**** 1495695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352008/ucc28180-not-getting-pwm-pulse-on-8th-pin-of-uc28180

器件型号:UCC28180

大家好、

我无法在 UC28180的第8引脚看到 PWM 脉冲、在第7引脚处施加14.5Vcc。

谢谢。此致、

巴拉克里什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。  

     栅极输出端(引脚7)的 PWM 脉冲取决于控制器其他引脚的条件。  
    例如、如果 VSENSE 输入为开路、则内部下拉源(100nA)将触发开环故障保护功能(OLP)、栅极输出将保持关断。
    或者可能检测到某些其他故障情况、具有与无门脉冲相同的结果。  

    您能否提供有关如何测试 UCC28180器件的信息?  是 PFC 电路还是开环测试电路中?  
    无论是哪种情况、请在观察到症状时提供应用于您的电路的所有输入和输出测试条件。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的回答、现在我能观看 PWM 的视频。  能否请您确认我的设计是否正常、我将根据您的确认为您上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    很高兴您观察到了 PWM 脉冲。  

    我无法查看您的原理图(看起来是相同的两个副本)、因为图像太模糊(低分辨率)。  

    我还看到您在新的 E2E 帖子中发布了相同的请求、我对此进行了回复。  
    我将关闭该主题、我们将在您的新 E2E 帖子中继续处理 PFC 审查申请。  

    此致、
    乌尔里希