This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:未使用的输入和输出

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353169/txv0106-q1-unused-input-and-output

器件型号:TXV0106-Q1

大家好、

您能否建议如何端接未使用的输入和输出引脚?

可以直接让它们打开吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得允许任何输入悬空;将未使用的输入连接到 VCC 或 GND。

    未使用的输出可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    不建议在没有内部下拉/上拉的情况下悬空 CMOS 输入、并且建议将所有未使用的引脚接地以实现最佳运行、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.