This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:50MHz 问题:从3.3V 转换为0.75V

Guru**** 1495795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353008/sn74axch1t45-50mhz-issue-translation-from-3-3v-to-0-75v

器件型号:SN74AXCH1T45

您好!

我们 在设计中使用 SN74AXCH1T45DCKR 来将50MHz 和100MHz 时钟信号从3.3V 转换为0.75V 电平。  

我们在电路板上测试了该部分、我们看到朝向0.75V 侧的信号大约是200mV 电平、具有0.75V 直流电平。  

我们必须将电压从0.75V 更改为1.2V、以在电压较低时看到合适的50MHz 时钟。 但这对我们来说是不可能的。  

请求您的支持、为我们提供解决方案建议以缓解此问题。

此致

S·钱德拉