This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102 SPI 电平转换器用例

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358489/lsf0102-q1-lsf0102-use-case-for-spi-level-shifter

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102、TXU0304-Q1

大家好、

LSF0102器件内部开漏吗? 根据 D.S.应用电路、输入和输出均需要上拉电阻器。 客户希望使用此器件将 SPI 信号电平从3.3V 转换到5V。 SPI 的速度为4M。 您是否认为以这种方式使用有任何疑虑?  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    LSF 的 I/O 是正确的开漏输出。 此器件与 SPI 信号兼容、但对于逻辑高电平信号、将需要外部上拉电阻。  客户还可以看到 TXU0304-Q1、这是 专为电平转换 SPI 应用而设计的更强大的解决方案。  

    此致、

    插孔