This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS232B:需要使用 FIFO 64x4异步存储器 CDIP 来替代 TI 57401 (以前称为单片存储器)(aka PNS 5962-8952306EA 和 CY7C401)

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS232B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412319/sn74als232b-need-fifo-64x4-async-memory-cdip-replacement-for-ti-57401-formerly-monolithic-memories-aka-pns-5962-8952306ea-and-cy7c401

器件型号:SN74ALS232B

工具与软件:

TI PN SN74ALS232B 是塑料 DIP、工作温度仅为0'C 至+70'C 我们可能需要陶瓷 DIP。

我们要求工作温度低至-32'C (高至+65'C 即可满足要求)。

16引脚串行64x4 (64字和4位)存储器集成电路。

需要 FIFO 64x4异步存储器、CDIP、可替换 TI 57401 (以前称为单片存储器)、也称为备用 PN、5962-8952306EA 和 CY7C401-15DMB/CY7C403 以及 C67401J/MIL。

您是否仍有此类产品具有此较低工作温度范围?  存储范围; –65°C 到150°C 没有问题。 而只是运行低电平不是。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品系列不包含符合您要求的器件。

    此致!

    Ian