This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS240-Q1:CAVC8T245QRHLRQ1、SN74HCS240QWRKSRQ1、TPS386596L33DG、TPS386000RGPR

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479269/sn74hcs240-q1-cavc8t245qrhlrq1-sn74hcs240qwrksrq1-tps386596l33dg-tps386000rgpr

器件型号:SN74HCS240-Q1

工具与软件:

我联系了几个元件、请求获得热膨胀系数(CTE)数据。 您能否提供 上述器件型号的 CTE 值?  如果您能以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位提供 CTE 值、以及这些值所适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    对于 HCS 器件、如果没有保密协议、我们实际上可以为器件的各种组件提供通用的 ppm 值:

    铜(引线框 ⁰C 的初级金属)~17ppm/μ A

    NiPdAu 涂层(引线框的~层)⁰C 13ppm/μ A

    ~涂层(引线框的备用外层)⁰C 21.5ppm/μ m

    模塑化合物(塑料体)~12ppm/⁰C μ s

    器件~2.6ppm/⁰C μ A

    此致!

    Malcolm