This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:需要下载 MCT8316A-Q1 GUI 版本1.1.4以供离线使用!

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503203/mct8316aevm-need-to-download-mct8316a_gui-version-1-1-4-for-offline-use

器件型号:MCT8316AEVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们现在正在尝试开始实验室测量、但需要 在实验室 PC 上安装 GUI << offline >>。
但很遗憾、我无法再下载此应用程序(0字节)?
您能以某种方式给我发送这个应用程序吗?

BR PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    您需要登录、然后尝试下载。

    它可供下载。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.