This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:在 EN 为高电平后、DRV8353立即导通 PBLS、没有输入信号

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501401/drv8353r-drv8353-turns-on-pbls-immediately-after-en-is-high-without-input-signals

器件型号:DRV8353R
主题:DRV8353中讨论的其他器件

工具/软件:

我们在6xPWM 模式下使用 DRV8353。 置为有效时 EN = HIGH PBLS (B 相低侧栅极) 输出端会立即开启、即使如此 无输入信号 (INHx/INLx)已应用-确认所有6个 PWM 输入均为低电平并被禁用。

本期:

  • 持续发生 多个板

  • 即使在更换 IC 后仍然存在 三次

  • 在给出任何开关信号之前发生的脉冲。

  • 触发器 A 栅极驱动故障 会意外导通。

其他意见:

  • 示意图 我们观察到~ PBLS 的栅极和源极之间为2.8V EN 为高电平时。

  • 提供5V VREF 时 、PBLS 栅极电压跳至~ 7.8V 、同样没有 PWM 输入。

  • 何种影响 特定于 B 相低侧 —A 相和 C 相行为正常、其它 MOSFET 没有显示故障。

  • 禁用故障后、其他相位 MOSFET 就可以运行、但栅极(GLB)和源极(SPB)之间的2.8/7.8V 电压仍保持稳定、这将驱动 PBLS FET。

我们已经验证:

  • 6xPWM。

  • INL_B 有下拉电阻、未施加信号。

  • 自举电容器和去耦功能就位。

  • 在故障发生之前、不会执行 SPI 写入。

  • VM、VCP 和 VGLS 电压处于预期范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。  

    您是否能够提供受影响区域(PBLS)的示意图和布局?

    您是否能够提供受影响 B 相低侧的波形以及用于比较的正常相位行为之一?

    我将继续使用这些信息进行调试。

    谢谢您、

    Joseph