This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:Vref 引脚施加阻抗?

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512547/drv8251a-vref-pin-imput-impedance

器件型号:DRV8251A

工具/软件:

大家好!

有没有人知道 DRV8251A 上 Vref 引脚输入阻抗规格的详细信息?

我们的应用在某些运行模式下要求电路的所有部分都具有极低的关断电流。 如果要详细了解此引脚可能会在施加各种电压的情况下灌入或拉出什么样的电流、以及如何处理该引脚以实现超低功率耗散、将会非常有用。

数据表中似乎缺少此规格(除非它盯着我的脸、我看不到要寻找)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您在这个论坛上发帖。  

    您是正确的。此规格不是数据表参数。 不过、在将该器件发布用于生产之前对该参数进行了表征、以确保 VREF 输入行为正确。 当 VREF = 0V 至5.5V、器件处于睡眠模式、VM = 4.5V 至48V 且具有该器件的建议工作环境温度条件时、IVREF 漏电流最大值为+200nA、最小值为-10nA。 VREF 是符合预期的高输入阻抗引脚。 希望这对您有所帮助。  

    此致、Murugavel