“线程”中讨论的其它部件:DRV8340-Q1,
大家好,团队
我的客户想知道 DRV8343S 是否可以用作 DRV8340S 的跌落替代产品。 根据数据表,除 DRV8343S 上的电流感应放大器外,两个 IC 都是相同的。 这些电流感应放大器引脚是否可以保持浮动?
-米切尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户想知道 DRV8343S 是否可以用作 DRV8340S 的跌落替代产品。 根据数据表,除 DRV8343S 上的电流感应放大器外,两个 IC 都是相同的。 这些电流感应放大器引脚是否可以保持浮动?
-米切尔
您好 Mitchell,
感谢您在 MD 论坛上发表意见! 您可以使用 DRV8343S 作为替换件,唯一需要进行的更改是为了解决 CSA 引脚问题:
1.必须将 SNx 和 SPX 引脚绑在地面上
2.可将 SOX 销保持浮动
3.参考电压可以保持浮动或接地
4. CAL 可以是浮动的,也可以是接地的
注册表地图几乎相同,但请记住,在 DRV8343S 上,CSA 设置有一些额外的注册表,因此请确保这些注册表得到适当处理。 我希望这能有所帮助!
最佳
艾萨克
您好,Isaac,
感谢您对 DRV8343S 的回复和澄清。 我还有几个相关问题:
1. DRV8343和 DRV8340是否有一些软件可以轻松读取的芯片 ID 寄存器来区分这两个芯片? 如您所述,他们有额外的寄存器需要软件处理。
2. 对于 DRV8340 - 我们能否将带有 NC 标记的引脚11,12,13,14,25和26连接到 GND 以获得 DRV8343和 DRV8340之间的设计兼容性。
引脚编号 | DRV8340 | DRV8343 | |
11. | 常闭 | 水疗中心 | 接地 |
12. | 常闭 | 国民账户体系 | 接地 |
13. | 常闭 | SNB | 接地 |
14. | 常闭 | SPB | 接地 |
25. | 常闭 | SPC | 接地 |
26. | 常闭 | SNC | 接地 |
27. | 常闭 | SoC | 浮动 |
28. | 常闭 | 不是很好 | 浮动 |
29. | 常闭 | SOA | 浮动 |
30 | 常闭 | 参考电压 | 浮动 |
37. | 常闭 | 校准 | 浮动 |
谢谢!
此致,Michael Khitrov
嗨,迈克尔,
不用担心,总是很乐意帮助您解决问题。
1)此设备没有设备 ID 寄存器来区分这两个设备。 但也许您可以读取 DRV8340-Q1中保留但 DRV8343-Q1中未保留的位,以便能够区分两者? 这将取决于 此设备上的数字逻辑, 因此,如果 DRV8340-Q1上的保留位或寄存器带有0,那么如果您使用 DRV8343-Q1重置时值为1的寄存器,例如 VREF_DIV 或 SEN_LVL_X 寄存器都默认为0,则您应该能够判断两者之间的差异 不是0。 客户是否尝试检查这些保留的位?
2)是的,您可以按照处理 DRV8340-Q1引脚的方式将 DRV8340-Q1上的 NC 引脚连接到 GND。
最佳
艾萨克