是否需要选择具有3运算放大器并检测3相电流的芯片?
许多芯片只有一个运算放大器,用于检测总相电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否需要选择具有3运算放大器并检测3相电流的芯片?
许多芯片只有一个运算放大器,用于检测总相电流。
您好,Zhengwei,
感谢您在 MD 论坛上发表意见! 无需使用具有3个电流感应放大器的芯片,并且只能使用一个电流感应放大器。 如果您只想查看总电流,而不是每个相的电流,则可以将所有相连接在一起并使用一个 CSA,剩余的2个 CSA 仍可保持未使用状态,所有需要完成的操作都是接地输入并浮动输出。
如果您正在寻找汽车零件,您应该能够将 DRV8305-Q1或 DRV8343-Q1用于此应用。 所有这些都有三个 CSA,因此必须使用上述解决方法。
如果您没有寻找汽车零件,则应该能够使用 DRV8328,该驱动器只有一个 CSA。
最佳
艾萨克
天窗控制器属于“扭矩”应用。
通过 TI BLDC 驱动程序网站选择过滤器,选择了3个芯片(DRV8340-Q1,DRV8343-Q1和 DRV8305-Q1)。
这3种芯片数据表 应用描述如下,它们适合“速度”类型应用,但未 提及“扭矩”类型应用。
这3个芯片 是否适合"扭矩"类型的应用?
此外, 关于控制方法,可以在“扭矩”类型应用中使用 Trap & FOC。 DRV8340-Q1和 DRV8343-Q1可以支持陷阱控制,
如果需要使用 FOC 控制方法,如何 使用 DRV8340-Q1,DRV8343-Q1和 DRV8305-Q1。
您好,Zhengwei,
我们过去曾让客户将这些设备用于天窗电机应用。
DRV8343-Q1,DRV8340-Q1和 DRV8305-Q1均为外部控制设备,这意味着它们支持梯形或 FOC 控制。 当使用1x PWM 模式 时,所有三个设备都支持集成梯形控制方法,这将使用霍尔传感器的状态来检查电机的状态,并应用梯形转换算法。 施加在电机上的电压取决于施加到设备的 PWM 占空比。
如果您想使用自己的梯形或 FOC 算法,可以在6x PWM 模式下使用设备,并创建自己的固件来驱动电机。 梯形控制方法更易于编码和创建,而 FOC 则是最复杂的创建方法。
下面是一段关于不同换向方法的精确实验视频: https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-comparison-commutation-methods
最佳
艾萨克