“线程”中讨论的其它部件:DRV2511-Q1,
您好,
我的客户目前对 其中一个项目的 DRV2511-Q1感兴趣,并订购 了 DRV2511Q1EVM 进行一些初始评估。 但是 ,在按照用户指南 SLOU448中的说明操作 EVM 后,他将示波器连接到以下测试点:
遗憾 的是,他无法使用 WaveBuilder 输出正弦或三角形,即脉冲宽度保持不变。您有 没有提示或想法如何解决此问题?
此致,
斯塔尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户目前对 其中一个项目的 DRV2511-Q1感兴趣,并订购 了 DRV2511Q1EVM 进行一些初始评估。 但是 ,在按照用户指南 SLOU448中的说明操作 EVM 后,他将示波器连接到以下测试点:
遗憾 的是,他无法使用 WaveBuilder 输出正弦或三角形,即脉冲宽度保持不变。您有 没有提示或想法如何解决此问题?
此致,
斯塔尼
您好,Arthur,
我收到 了客户的以下反馈和问题;请查看并分享您对此的评论吗?
-----
我用附加的.txt 文件更新了 EVM 的固件。 所附文件来自安装目录<...>\TI\HapticControlConsole\EVMFirmware Updater \Firmware
下面是版本查询:
现在,我又进行了如前所述的相同设置,WaveBuilder 尝试生成正弦波。
在右侧图片中,您可以看到已连接的 Oszi。 脉冲宽度和周期都是恒定的。 我本希望脉冲宽度根据 WaveBuilder 正弦波的幅度和频率变化。 但也许我对这些建议的实施有错误的想法,希望你们能帮助我?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
此致,
斯塔尼
e2e.ti.com/.../DRV2511Q1EVM_5F00_1p5.txt
您好,Arthur,
感谢你的回复。
客户将 示波 器连接到 J8和 J10,现在可以看到 他的期望。 已在下面附上测量的屏幕视频。
正如您在视频中看到的,电压级别中有大量噪音。 这是个问题吗? 这可能是因为没有连接到 EVM 的负载?
期待您的反馈。
此致,
斯塔尼