This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:应用程序问题

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1071708/drv8305-q1-application-issue

部件号:DRV8305-Q1

大家好,团队

在散装发运后,驱动芯片可能会在大约每千人中射出1枚,这主要表现为驱动芯片 PIN27和 PIN41在芯片表面有两个孔,一些有故障的部件针脚将被烧坏。 这可能是什么原因? 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    您是否说芯片表面的包装上有物理孔? 请您与芯片表面的孔共享有故障部件的图像吗? 看到图片后,我将跟进质量团队。

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    是否需要更多的帮助?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢你的帮助! 此病例从 Arrow 转移给我,他们可以直接触摸 E2E。  如果他们一方没有反应,我相信我们可以结束这条线。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    很高兴为您提供帮助,祝您度过美好的一天!  

    谢谢,
    亚伦