您好,
我正在1个 PWM 模式下运行我的 DRV8304S。
当 DIR=0 (INHC 输入)时,相位波形是一个完美的梯形。 当 DIR=1时,波形如下所示:
如您所见,在梯形图之间有一些杂散 PWM 信号。
输入 PWM 信号(Inha 线路上)为25kHz,即使我更改整个范围的占空比,我也会发现这些杂散 PWM 信号。
什么可能出了问题? 我认为这不是主板或固件问题,因为一切都像预期的那样适用于 DIR=0。 唯一导致这种情况的变化是转换 GPIO,将 INHC 设置为1。
是否可以对 DRV 寄存器进行一些配置来处理此问题?
谢谢,此致,
维什努·文卡特什