大家好,团队
我设计了一款直流刷电机控制高功率:
电源:12-24V,主电流:50A
PWM 控制,频率:4kHz
我想知道您是否可以建议采用半桥式结构的驱动 MOSFET 来控制具有 PWM 的直流电机。
电机是不可配置的,电机(负载)是配置高端的,MOSFET 平行卷曲,MOSFET PWM 开关朝向地面。
由于电流非常高,我需要并行化 MOSFET:2个频率+ 2个 PWM 开关。
驱动器在优化传导和交换中的散热(如果频率较低)非常重要。
必须抑制转换速率,以免对 MOSFET 造成太大的应力。
为提高完整性,所选 MOSFET 具有以下特性:
QG:78.6nC,Qgd:12.2nC。 上升时间100ns 应该是一个良好的起点。
您能建议一个具有驱动这些 MOSFET 强度的驱动器吗?
请告诉我。谢谢。