请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8320S 线程中讨论的其他部件:MSP430F5529, LMR16006, MSP-EXP430F5529
大家好,团队
请帮助我们的客户找到问题。
我需要 BOOSTXL-DRV8320x 的帮助,特别是 DRV8320S。 我正在将其与 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件连接。
当我对 VM+应用45 V 电压时。 一旦我增加了电压,我的 PC 就会失去 MSP430。 查看“设备管理器”时。
但是,如果我使用25伏电压,我完全没有问题。 感谢您的检查。
此致,
乔纳森