This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:如何实现同步操作?

Guru**** 1514900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1074852/drv8313-how-can-i-achieve-synchronous-operation

部件号:DRV8313

你好,团队。

我正在使用 drv8313进行同步操作,但电机不工作。

我不知道同步和异步校正的含义。

同步行驶时,我是否应该向 INX 提供3相梯形波?

我不明白为什么这种芯片如此难以操作。

您能解释我如何轻松操作它吗?

它不适用于表5。 梯形(120°)换向状态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试使用 STM32F1向 INX 提供 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    同步校正是通过在 INLx = 1时应用 INHx = PWM 信号实现的。 输出将根据 INHx 的状态同步切换。 在 DRV8313上无法实现异步整流,因为唯一有效的状态是同步输出或 Hi-Z 输出。  

    下面的这个帖子更好地描述了 DRV8313的换向状态:

    e2e.ti.com/.../3973897

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Aaron。

    我尝试做上面的图表,并且马达工作正常。

    但马达不能轻柔工作。  

    对于电机的软操作,我还应该怎么做?

    谢谢,

    罗伯特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    请描述电机的"软"操作。 电机是否振动或发出噪音?

    使电动机平稳运行的最佳方法是将电动机的反电动势与提供的电流相匹配。 上述换向方案使用6步感应梯形电流。 这将与梯形绕线电动机的最佳 BEMF 匹配,而正弦电流将与正弦绕电动机的 BEMF 匹配。  

    电动机在较低电压或占空比下运行平稳吗?还是总是振动? 您可以接受 OUT1,OUT2和 OUT3的波形吗?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我用你的方案编码。

    无感应电机工作正常,但振动过大。

    如何减少振动?

    STM32F103代码如下:

    Int main (无效)


    HAL_TIM_PWM_Start (&hmim2,TIM_CHANNE_2);  //IN1
    HAL_TIM_PWM_Start (&HTIM3,TIM_CHANNE_1);  //in2.
    HAL_TIM_PWM_Start (&htim3,TIM_CHANNE_2);  //in3.

    While ()

    //1.
    _HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANNEL_1,200);
    HAL_GPIO 写入引脚(GPIOB,GPIO PIN_13,GPIO PIN_RESET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_SET);//EN2
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_15,GPIO _PIN_SET);//EN3
    HAL_DELAY (5);
    __HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANGE_1,0);

    //2.
    _HAL_TIM_SetCompare (&hmim2,TIM_CHANNE_2,200);
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_13,GPIO _PIN_SET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_RESET);//EN2
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_15,GPIO _PIN_SET);//EN3
    HAL_DELAY (5);

    //3.
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_13,GPIO _PIN_SET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_SET);//EN2
    HAL_GPIO 写入引脚(GPIOB,GPIO PIN_15,GPIO PIN_RESET);//EN3
    HAL_DELAY (5);
    __HAL_TIM_SetCompare (&hmim2,TIM_CHANNE_2,0);

    //4.
    __HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANNE_2,200);//in3.
    HAL_GPIO 写入引脚(GPIOB,GPIO PIN_13,GPIO PIN_RESET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_SET);//EN2
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_15,GPIO _PIN_SET);//EN3
    HAL_DELAY (5);

    //5.
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_13,GPIO _PIN_SET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_RESET);//EN2
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_15,GPIO _PIN_SET);//EN3
    HAL_DELAY (5);
    __HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANGE_2,0);

    //6.
    _HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANNEL_1,200);
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_13,GPIO _PIN_SET);//EN1
    HAL_GPI_WritePin (GPIOB,GPIO _PIN_14,GPIO _PIN_SET);//EN2
    HAL_GPIO 写入引脚(GPIOB,GPIO PIN_15,GPIO PIN_RESET);//EN3
    HAL_DELAY (5);
    __HAL_TIM_SetCompare (&hmim3,TIM_CHANGE_1,0);

    }

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率约为24kHz。

    谢谢你,  

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    我不熟悉  STM32F103代码的 HAL 结构。  


    您的霍尔传感器状态是否正确? 请通过共享 电机相位输出 OUT1,OUT2,OUT3的波形来确认。 它们的形状是否呈梯形?

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Aaron。

    你的回答成功地解决了我的问题。

    此致,

    罗伯特。