This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:高端栅极驱动电压范围超出 MOSFET 最大 Vgs

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18531Q5A, DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075597/drv8711evm-high-side-gate-drive-voltage-range-exceeding-mosfet-maximum-vgs

部件号:DRV8711EVM
“线程”中讨论的其它部件:DRV8711CSD18531Q5A测试

DRV8711数据表中的高端栅极驱动器针脚电压(A1HS,A2HS,B1HS,B2H)的规格范围为-0.6V 至 VM+12V (见下文)。


在模拟中,我们注意到,在驱动器开始生成输出脉冲之前,有一种情况似乎使 MOSFET 超出规格。 具体而言,当 VM => 40V (我们的系统为48V)时,高侧 MOSFET 的源电压可能为20V 或更大(即 1/2 * VM,或我们系统中的24V)-在这种情况下,如果栅极驱动电压为0V (或按照 DRV8711规格表所示降至-0.6V),高端 MOSFET 上的 Vgs 将超过-20V (系统中为-24V)(请参阅下文)。


市场上的大多数 MOSFET 的最大 Vgs 为+/-20V,这意味着在 VM 大于40V 时,大多数 MOSFET 的栅极驱动电压将超出规格。 特别是在评估板 DRV8711EVM 中,MOSFET 为 CSD18531Q5A,最大 Vgs 为+/-20V (见下文)。


这条评估数据表明,VM 可能高达52V,但如果是这种情况,且高压侧浇口驱动电压为0V,则这些 MOSFET 超出规格。 我需要了解这块芯片中高侧栅极驱动引脚电压的特性,特别是必须能够明确地说,不会超过 MOSFET 的最大 Vgs +/- 20V。 是否有人能提供测试数据或操作原理,以确保这些高端 MOSFET 在运行过程中保持在技术规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

    感谢您在论坛上发表意见。 我将帮助您解决此问题。 请允许我在24小时内分析您提供的信息。

    提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo——这个话题是如何发展的? 您是否需要更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

    您是否在真实的硬件上或仅在模拟中测试过这一点? 模拟有助于了解设备的行为方式,但可能对提供真实世界数据不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在投资一个评估套件之前,能够了解高端驱动器的输出行为,我担心在我们的系统条件下测试 MOSFET 时,该套件将会熔断。 TI 是否没有人能够更好地描述此部件功能?
    除了模拟之外,它只是提出了一个问题:“高压侧输出针脚是否会保持在低位?” 如果答案是肯定的,则 MOSFET 将超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

    [引用 userid="512679" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075597/drv8711evm-high 侧浇口驱动器电压范围-超过 MOSFET -最大值- VGS/3985920#3985920英寸]“高压侧输出针脚是否会保持在低位?” —如果答案是肯定的,则 MOSFET 将超出规格。

    当控制信号较低时,xHS 针脚将变低。 此外,在死机时间内,所有输出都将很低。 当所有 FET 被禁用时,电动机中的任何电流都将通过主体二极管流向 VM。 FET 的 VDS 大致等于内部主体二极管的正向压降。 当禁用 FET 时,xHS 内部对相应的 xOUTx 引脚短路。 因此,不应该担心违反外部 FET 的 VGS。

    我希望这能回答你的问题。