请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV10866 “线程”中讨论的其它部件: DRV11873, DRV10964, MCT8316A
大家好,我们想确认该设备是否可以用于双向电机。
谢谢你。
-标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark 您好,
感谢您在 MD 论坛上发表意见! DRV10866没有方向销,因此它只能朝一个方向转动(从 U -> V -> W 换向)。
我不知道客户的要求/规格是什么,因此这里有几个选项可供选择:
DRV11873也是一款无传感器梯形设备,它还通过 FR 引脚提供方向变化。
DRV10964,这也是一款无传感器设备,但仅提供正弦控制,而不是梯形控制。 可以通过 FR 引脚更改方向。
MCT8316A,这是一款全新的设备,可提供无传感器梯形控制。 该设备的电压更高,输出电流明显更高,可能比客户应用所需的设备复杂得多。
我希望这能有所帮助!
最佳
艾萨克